경보 보기 매개 변수

경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
모든 경보 비활성화
모듈이 네 가지 프로세스 경보(낮음 낮음, 낮음, 높음, 높음 높음) 또는 속도 경보를 생성하지 않도록 하고 경보 구성 속성에 액세스할 수 없도록 합니다.
중요: 경보를 사용하려면 Chxx.AlarmDisable 구성 태그를 1로 설정합니다. 또한 동일한 채널의 Chxx.yyAlarmEn 출력 태그가 1로 설정되어야 합니다.
프로세스 경보 래치
경보가 트리거되면 경보 발생의 원인이 된 조건이 사라지더라도 모듈이 네 가지 프로세스 경보(낮음 낮음, 낮음, 높음, 높음 높음) 중 하나를 래치하도록 지시합니다.
높음 높음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 위로 올라가면 HHAlarm 태그가 1로 설정됩니다.
높음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 위로 올라가면 HAlarm 태그가 1로 설정됩니다.
낮음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 아래로 내려가면 LAlarm 태그가 1로 설정됩니다.
낮음 낮음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 아래로 내려가면 LLAlarm 태그가 1로 설정됩니다.
데드밴드
채널 데이터가 프로세스 경보의 데드밴드 값 상한 또는 하한 범위 내에 있으면 경보 조건이 사라지더라도 프로세스 경보 상태 비트를 설정된 상태로 유지합니다. 이 데드밴드 값은 엔지니어링 단위로 입력됩니다.
비율 경보 래치 활성화
명시적으로 언래치될 때까지 해제되지 않도록 속도 경보를 래치합니다.
비율 경보 제한
트리거 포인트를 초당 엔지니어링 단위로 설정합니다. 이 채널의 입력 샘플 간 변경 속도가 이 제한을 초과하면 RateAlarm 태그가 1로 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal