서버 보기 매개 변수

서버
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁: 프로젝트가 온라인 상태이고 구성 가능한 TCP 또는 UDP 서버가 있을 때만 매개 변수를 사용할 수 있습니다.
매개 변수
설명
활성화
확인란을 선택하거나 선택 취소하여 포트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
이름
포트의 이름을 표시합니다.
포트
포트 번호를 표시합니다.
프로토콜
프로토콜이 TCP 또는 UDP인지 표시합니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
보류 중인 편집 내용을 장치에 씁니다.
팁:
  • 먼저 어댑터를 금지해야 합니다.
  • 장치에 데이터를 쓰면 장치와 SNMP 클라이언트 또는 웹 브라우저에 대한 액세스가 중단됩니다. 계속하기 전에 이러한 경우의 중단을 허용할 수 있는지 확인합니다.
  • 보류 중인 편집 내용이 있고 장치 프로필에 통신 오류가 없는 경우에만
    설정
    을 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal