개요 보기 매개 변수

정의
매개 변수
설명
시리즈
장치의 시리즈를 표시합니다.
수정 버전
장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 표시합니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을
정확히 일치
,
호환 모듈
또는
키 지정 비활성화
로 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
채널 모드 할당
장치에 사용되는 채널 모드 할당 방법을 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 사용자 선택 가능
    – 완전한 고집적 IO-Link 기능을 지원합니다
  • 일반 IO-Link로 미리 정의됨
    – 간소화된 IO-Link를 지원합니다. 일반 IO-Link 데이터는 IO-Link 마스터 연결을 통해 사용할 수 있습니다.
    I/O 트리에 IO-Link 장치를 추가할 수 없으며 IO-Link 장치 매개 변수 구성은 지원되지 않습니다.
    연결을 수신 전용으로 구성하려면 이 옵션을 선택해야 합니다.
일반 IO-Link로 미리 정의됨
은 장치 정의 대화 상자에서 주 수정 버전 3을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 주 수정 버전 1 또는 2를 선택하면 채널 모드 할당 방법은
사용자 선택 가능
만 가능합니다.
연결
장치에 대한 연결 형식을 표시합니다.
장치 정의
장치별 매개 변수를 변경할 대화 상자를 엽니다.
채널 할당
매개 변수
설명
채널
XX
작동 모드가 적용되는 개별 채널을 나타냅니다.
<선택한 모드>
채널에 대해 선택한 작동 모드를 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal