출력 매개 변수
출력 매개 변수는 다음 채널 모드 유형에 적용됩니다.
- 출력
- IO-Link, 입력 출력, 타임스탬프
- 입력 출력, 타임스탬프
- IO-Link(일반), 입력 출력, 타임스탬프
- IO-Link(일반), 입력 출력
출력 매개 변수는 다음을 포함합니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
프로그램 모드의 출력 상태 프로그램 상태 | 장치가 프로그램 모드로 전환될 때 출력이 변경되는 값을 결정합니다. |
통신 폴트 모드의 출력 상태 통신 폴트 상태 | 장치가 연결 폴트 모드로 전환될 때 출력이 변경되는 값을 결정합니다. |
통신 폴트 모드의 출력 상태 통신 폴트 상태 기간 | 폴트 값의 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다. |
통신 폴트 모드의 출력 상태 최종 통신 폴트 상태 | 다음 이벤트가 발생할 경우 출력이 변경되는 값을 지정합니다.
|
프로그램 모드에서 통신이 실패한 경우 출력 상태 | 장치가 프로그램 모드에 있는 동안 연결에 폴트가 발생할 경우의 출력 동작을 지정합니다. 출력은 프로그램 모드의 출력 상태로 유지되거나 통신 폴트 모드의 출력 상태로 전환될 수 있습니다. 출력이 프로그램 모드의 출력 상태로 유지되는 경우에는 최종 폴트 상태가 무시됩니다. |
로드 없음 진단 활성화 | 로드 없음 감지를 사용하도록 설정할지 여부를 지정합니다. 로드 없음 감지를 사용하는 경우, 꺼져 있는 출력과 와이어의 연결이 끊겨 있으면(로드 없음 조건) I.Ptxx.NoLoad 구성원이 1이 됩니다. 채널 모드가 디지털 출력, 그룹 단락 또는 디지털 출력, 단락 으로 설정된 경우 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다. |
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.