XX – IO-Link 포트 이벤트 로그 대화 상자 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
타임스탬프 | 발생한 이벤트의 타임스탬프를 표시합니다. 형식은 YYYY -MM -DD -HH :MM :SS :SSS 입니다. |
유형 | IO-Link 장치에서 수신된 이벤트 유형을 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
모드 | IO-Link 장치에서 수신된 이벤트 모드를 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
설명 | 이벤트 코드를 기준으로 이벤트의 설명을 표시합니다. |
이벤트 코드 | IO-Link 장치에서 수신된 이벤트의 코드를 표시합니다. 형식은 0x HHHH 입니다. |
새로 고침 | 이 포트에 대한 이벤트 로그를 업데이트합니다. |
로그 지우기 | 이 포트에 대한 이벤트 로그를 지웁니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.