IO-Link 매개 변수
IO-Link 매개 변수는 다음 채널 모드 유형에 적용됩니다.
- IO-Link
- IO-Link, 입력 출력, 타임스탬프
IO-Link 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 비활성화 | 확인란을 선택하여 채널을 비활성화합니다. 채널이 비활성화되면 채널의 IO-Link 통신과 디지털 입력이 모두 비활성화됩니다. |
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
IO-Link 포트 이벤트 로그 | XX – IO-Link 포트 이벤트 로그 대화 상자을 열어 진단 정보를 봅니다. |
데이터 저장 비활성화 및 삭제 | 데이터 저장소를 비활성화하고 이 포트에서 데이터 저장소의 마스터 복사본을 삭제합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.