IO-Link(일반) 매개 변수
IO-Link(일반) 매개 변수는 다음 채널 모드 유형에 적용됩니다.
- IO-Link(일반), 입력 출력, 타임스탬프
- IO-Link(일반), 입력 출력
IO-Link(일반) 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
IO-Link 포트 이벤트 로그 | XX – IO-Link 포트 이벤트 로그 대화 상자을 열어 진단 정보를 봅니다. |
데이터 저장 비활성화 및 삭제 | 데이터 저장소를 비활성화하고 이 포트에서 데이터 저장소의 마스터 복사본을 삭제합니다. |
지원되는 경우 데이터 저장소 활성화 | 연결된 IO-Link 장치에 대한 데이터 저장소를 활성화합니다. |
장치 ID 유효성 검사 | 연결된 IO-Link 장치 ID의 유효성을 검사합니다. |
공급업체 ID | 유효성을 검사할, 연결된 IO-Link 장치의 예상 공급업체 ID입니다. |
장치 ID | 유효성을 검사할, 연결된 IO-Link 장치의 예상 장치 ID입니다. |
IO-Link 수정 버전 | 유효성을 검사할, 연결된 IO-Link 장치의 예상 IO-Link 수정 버전 번호입니다. |
IO-Link 장치 이벤트 로그 | XX – IO-Link 장치 이벤트 로그 대화 상자을 열어 진단 정보를 봅니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.