입력 매개 변수
입력 매개 변수는 다음 채널 모드 유형에 적용됩니다.
- 입력
- 입력, 타임스탬프
- IO-Link, 입력 출력, 타임스탬프
- 입력 출력, 타임스탬프
- IO-Link(일반), 입력 출력, 타임스탬프
- IO-Link(일반), 입력 출력
입력 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 → 켜짐 필터 시간 | 꺼짐에서 켜짐으로의 전환을 지연할 시간을 지정합니다. 이 지연은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. |
켜짐 → 꺼짐 필터 시간 | 켜짐에서 꺼짐으로의 전환을 지연할 시간을 지정합니다. 이 지연은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. |
타임스탬프 래치 활성화 | 타임스탬프를 래치할지 여부를 지정합니다.
|
타임스탬프 캡처 대상 | 입력이 꺼짐에서 켜짐으로 전환될 때 및/또는 켜짐에서 꺼짐으로 전환될 때 타임스탬프를 캡처할지 여부를 결정합니다. 채널 할당 모드가 사용자 선택 가능 으로 구성된 경우 두 전환 모두에 대한 타임스탬프를 캡처할 수 있습니다.채널 할당 모드가 일반 IO-Link로 미리 정의됨 으로 구성된 경우 한 가지 유형의 전환에 대해서만 타임스탬프를 캡처할 수 있습니다. |
채터 감지 활성화 | 채터 감지를 설정합니다. 사용하도록 설정되면, 해당 입력 중 하나에 연결된 장치의 채터(예: 실패한 접점으로부터 빠른 전환)가 무시됩니다. 채터는 타임스탬프에 대한 장치를 유효하지 않은 입력 전환으로 만들 수 있습니다. 일반적으로 채터 신호로 인해 입력이 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다. |
채터 카운트 | 입력을 채터로 간주하기 전에 지정된 시간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 횟수를 지정합니다. |
채터 시간 | 입력 전환 수를 계산할 시간(1…10,000밀리초)을 결정합니다. |
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.