폴백 매개 변수
폴백 매개 변수는 다음 채널 모드 유형에 적용됩니다.
- 입력, 폴백
- 입력, 타임스탬프, 폴백
폴백 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 비활성화 | 채널을 일시적으로 비활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 채널이 비활성화되면 채널의 IO-Link 통신과 디지털 입력이 모두 비활성화됩니다. 이 매개 변수는 온라인 상태에서 변경할 수 있습니다. |
입력 필터 꺼짐 → 켜짐 필터 시간 | 꺼짐에서 켜짐으로의 전환을 지연할 시간을 지정합니다. 이 지연은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. |
입력 필터 켜짐 → 꺼짐 필터 시간 | 켜짐에서 꺼짐으로의 전환을 지연할 시간을 지정합니다. 이 지연은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. |
타임스탬프 래치 활성화 | 타임스탬프를 래치할지 여부를 지정합니다.
|
타임스탬프 캡처 대상 꺼짐 → 켜짐 입력 전환 | 입력이 꺼짐에서 켜짐으로 전환될 때 타임스탬프를 캡처할지 여부를 결정합니다. |
타임스탬프 캡처 대상 켜짐 → 꺼짐 입력 전환 | 입력이 켜짐에서 꺼짐으로 전환될 때 타임스탬프를 캡처할지 여부를 결정합니다. |
채터 감지 활성화 | 채터 감지를 설정합니다. 사용하도록 설정되면, 해당 입력 중 하나에 연결된 장치의 채터(예: 실패한 접점으로부터 빠른 전환)가 무시됩니다. 채터는 타임스탬프에 대한 장치를 유효하지 않은 입력 전환으로 만들 수 있습니다. 일반적으로 채터 신호로 인해 입력이 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다. |
채터 카운트 | 입력을 채터로 간주하기 전에 지정된 시간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 횟수를 지정합니다. |
채터 시간 | 입력 전환 수를 계산할 시간(1…10,000밀리초)을 결정합니다. |
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
IO-Link 포트 이벤트 로그 | XX – IO-Link 포트 이벤트 로그 대화 상자을 열어 진단 정보를 봅니다. |
데이터 저장 비활성화 및 삭제 | 데이터 저장소를 비활성화하고 이 포트에서 데이터 저장소의 마스터 복사본을 삭제합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.