XX 진단 - 입력, 폴백 대화 상자 매개 변수

매개 변수
설명
값
IO-Link 상태
연결된 장치의 상태를 표시합니다.
  • 장치 없음
  • 비활성화됨
  • 포트 진단
  • 사전 작동
  • 작동
  • 디지털 입력
  • 디지털 출력
  • 전원 끄기
  • 사용할 수 없음
폴트 있음
연결된 장치에 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다.
  • 예
  • 아니요
데이터 불분명
예약됨
아니요
CQ 단락 폴트
채널에 CQ 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 있음
  • 없음
SA 전원 폴트
채널에 센서 액추에이터 전원 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 있음
  • 없음
SA 전원 단락 폴트
채널 센서 액추에이터 전원에 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 있음
  • 없음
마지막 폴트 타임스탬프
YYYY
-
MM
-
DD
-
HH
:
mm
:
SS
.
mmm
형식으로 마지막 폴트의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY
    = 연도
  • MM
    = 월
  • DD
    = 일
  • HH
    = 시간(24시간)
  • mm
    = 분
  • SS
    = 초
  • mmm
    = 밀리초
유효한 시간 또는 없음(이벤트 시간이 기록되지 않은 경우).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal