폴백

채널 작동 모드가
폴백
으로 설정될 경우:
  • IO-Link 인터페이스를 통해 장치를 구성할 수 있습니다.
  • 장치가 디지털 입력 또는 디지털 입력, 타임스탬프 모드에서 작동합니다.
디지털 입력 데이터 또는 디지털 입력, 타임스탬프 데이터는 이 채널의 IO-Link 마스터 장치 입력 태그에서 사용할 수 있습니다.
이 채널에 연결된 IO-Link 장치를 금지 해제하여 장치를
디지털 입력
또는
디지털 입력, 타임스탬프
모드로 폴백할 수 있습니다.
IO-Link 장치를 금지하여 장치를 IO-Link 모드로 깨울 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal