채널 할당 보기 매개 변수

채널 모드 할당이
사용자 선택 가능
으로 구성된 경우에만 매개 변수를 구성할 수 있습니다.
팁: 채널 모드 할당이
일반 IO-Link로 미리 정의됨
으로 구성된 경우, 각 채널에 대해 선택된 모드는 고정이며 변경할 수 없습니다.
매개 변수
설명
포트
0~7 범위의 장치 포트 번호를 표시합니다.
채널
0~15 범위의 장치 채널 번호를 표시합니다.
선택한 모드
채널의 작동 모드를 지정합니다.
채널 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 및 14에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.
  • 비활성화됨
  • IO-Link, 디지털 입력 출력, 타임스탬프
  • IO-Link
  • 디지털 입력, 폴백
  • 디지털 입력, 타임스탬프, 폴백
  • 디지털 출력, 단락
  • 디지털 입력
  • 디지털 입력, 타임스탬프
  • 디지털 입력, 카운터
채널 1, 3, 9 및 11에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.
  • 비활성화됨
  • 디지털 입력 출력, 타임스탬프
  • 디지털 출력, 단락, 로드 없음
  • 디지털 입력
  • 디지털 입력, 타임스탬프
  • 디지털 입력, 카운터
채널 5, 7, 13 및 15에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.
  • 디지털 출력, 그룹 단락
  • 비활성화됨
사용 가능한 모드
채널에 사용할 수 있는 모드 유형을 나타냅니다.
  • DI
    (디지털 입력)
  • DO
    (디지털 출력)
  • IO-Link
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal