이벤트와의 연결이 유효하지 않음

"이벤트가 있는 데이터" 또는 "이벤트가 있는 데이터 및 상태" 연결 유형에 대해 호환되는 채널 모드가 구성되지 않았습니다.
호환 모드는 다음과 같습니다.
  • 디지털 입력
  • 디지털 입력, 타임스탬프
  • 디지털 입력, 카운터
  • 디지털 입력, 폴백
  • 디지털 입력, 타임스탬프, 폴백
  • IO-Link, 디지털 입력 출력, 타임스탬프
  • 디지털 입력 출력, 타임스탬프,
하나 이상의 채널을 입력 또는 카운터로 구성하고 변경 내용을 적용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal