장치 정의 변경 내용 확인
모듈 정의에 적용되는 모든 변경 내용을 확인합니다.
- 예 = 적절한 값을 업데이트하고 개요로 돌아가려면예를 선택합니다. 데이터가 기존 설정에서 복구되거나 기본값으로 설정됩니다(해당하는 경우). 새 장치 정의에 필요한 경우 구성이 업데이트됩니다.현재 변경 내용은 Studio 5000 Logix Designer 응용 프로그램 프로젝트에 적용되지 않았으며 프로필 범위 내에만 있습니다또한 Studio 5000 Logix Designer 응용 프로그램 프로젝트에 변경 내용을 커밋하려면적용을 선택해야 합니다. 따라서 모듈 변경을 커밋하기 전에 변경된 데이터를 검토하고 필요에 따라 내용을 조정할 수 있습니다.
- 아니요 = 값을 변경하지 않고 개요로 돌아가려면아니요를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.