채널 xx 모드가 유효하지 않음
채널에 IO-Link 장치가 있으면 채널 모드를:
- "IO-Link" 또는 "IO-Link, 디지털 입력 출력, 타임스탬프"에서 "디지털 입력, 폴백" 또는 "디지털 입력, 타임스탬프, 폴백"으로 변경할 수 없습니다. OR
- "디지털 입력, 폴백" 또는 "디지털 입력, 타임스탬프, 폴백"에서 "IO-Link" 또는 "IO-Link, 디지털 입력 출력, 타임스탬프"로 변경할 수 없습니다. OR
- "IO-Link", "IO-Link, 디지털 입력 출력, 타임스탬프", "디지털 입력, 폴백" 또는 "디지털 입력, 타임스탬프, 폴백"에서 다른 채널 모드로 변경할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.