카운터 매개 변수

카운터 매개 변수는 다음 채널 모드 유형에 적용됩니다.
  • 카운터
카운터 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.
매개 변수
설명
꺼짐 → 켜짐 필터 시간
장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다.
켜짐 → 꺼짐 필터 시간
장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다.
미리 설정
출력 태그 O.Counterxx.Preset 구성원에서 설정한, 카운터 미리 설정에 사용할 값을 표시합니다.
미리 설정에서 롤오버
카운터가 미리 설정 값에서 0으로 롤오버되도록 합니다.
진단
진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal