배율 및 배율 수식
이 항목에서는 배율 조정에 대해 설명하고 배율 조정 수식을 제공합니다.
입력 배율 조정
입력 배율 조정은 전기 신호 단위를 엔지니어링 단위로 변환합니다. 입력에 높음 신호 값이 있을 경우 장치는 높음 엔지니어링 값을 반환합니다. 입력에 낮음 신호 값이 있을 때 장치가 낮음 엔지니어링 값을 반환합니다. 장치는 입력의 신호 값에 따라 다른 모든 엔지니어링 값을 선형으로 반환합니다.
출력 배율 조정
출력 배율 조정은 컨트롤 프로그램의 엔지니어링 단위를 출력 채널 스크루의 전기 신호로 변환합니다. 장치는 컨트롤러에서 높음 엔지니어링 값을 수신할 때 높음 신호 값을 생성합니다. 장치는 컨트롤러에서 낮음 엔지니어링 값을 수신할 때 낮음 신호 값을 생성합니다. 장치는 컨트롤러로의 엔지니어링 값에 따라 다른 모든 신호 값을 선형으로 생성합니다.
배율 조정 수식
다음은 배율 수식입니다.

의견을 작성 부탁드립니다.