CIP Sync란?

CIP Sync를 사용하면 타임스탬프, 이벤트 시퀀스 기록, 분산 모션 컨트롤 및 증가된 컨트롤 조정이 필요한 고도로 분산된 응용 프로그램에 대한 지원이 요구되는 공통 산업 프로토콜(Common Industrial Protocol, CIP) 네트워크를 통해 연결된 장치와 컨트롤러의 정확한 실시간 동기화가 가능합니다.
CIP Sync는 측정 및 컨트롤 시스템에서 클럭의 정밀한 동기화를 가능하는 IEEE 1588 표준 - 정밀 시각 프로토콜(Precision Time Protocol, PTP)을 기반으로 합니다. 클럭은 EtherNet/IP 통신 네트워크를 통해 서로 통신합니다. PTP를 통해 이기종 시스템(기본 정밀도, 해상도 및 안정성이 다양한 클럭을 포함)을 동기화할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal