검색
1783 Stratix 스위치
최대 VLAN 수에 도달함
최대 VLAN 수가 이미 정의되었습니다. AOP를 통해 최대 80개의 VLAN을 정의할 수 있습니다. 계속하려면 VLAN을 제거하거나 다른 구성 방법을 사용하십시오.
문제 해결
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal