IP 주소가 범위를 초과함
대부분의 Stratix 스위치에 대해 시작 사설/공용 IP 주소를 기반으로 잘못된 범위를 입력했습니다. 범위가 클래스 C 경계를 초과합니다. 예를 들어, 시작 사설 IP 주소가 112.120.100.200이고 범위가 100이면 마지막 8진수가 최대값인 255를 초과합니다.
5410 Stratix 스위치의 경우 사설/공용 IP 주소를 기반으로 잘못된 카운트를 입력했습니다. 카운트가 클래스 C 경계를 초과합니다.
범위 또는 카운트에 대한 새 값을 입력하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.