유효하지 않은 지원되는 총 전력 값

지원되는 총 전력 값이 비어 있거나 범위를 벗어납니다. 전원 및 Stratix 스위치 유형에 따라 값을 입력합니다.
  • 5400 Stratix 스위치의 경우 값 범위는 4W에서 125 W까지입니다.
  • 5800 Stratix 스위치의 경우 값 범위는 4W에서 240 W까지입니다.
  • 5800 Plus Stratix 스위치의 경우 값 범위는 4W에서 480W까지입니다.
  • 5410 및 기타 Stratix 스위치의 경우 값 범위는 4W에서 130W까지입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal