선택한 서브넷 마스크의 잘못된 공용 IP 주소
선택한 서브넷 마스크의 시작 공용 IP 주소가 유효하지 않습니다. 서브넷 마스크의 크기에 해당하는 유효한 IP 주소를 입력하십시오.
서브넷 마스크 | 시작 공용 서브넷 주소 |
255.255.0.0 | 마지막 두 8진수가 0이어야 합니다. 예: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | 마지막 8진수가 0이어야 합니다. 예: 10.200.1.0 |
255,255,255,128 | 마지막 8진수가 0 또는 128이어야 합니다. 예: 10.200.1.0 또는 10.200.1.128 |
255,255,255,192 | 마지막 8진수는 다음 숫자 중 하나여야 합니다. 0, 64, 128, 192. 예: 10.200.1.64 |
255,255,255,224 | 마지막 8진수는 다음 숫자 중 하나여야 합니다. 0, 32, 64, 96,128, 160, 192, 224. 예: 10.200.1.32 |
255,255,255,240 | 마지막 8진수는 다음 숫자 중 하나여야 합니다. 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. 예: 10.200.1.16 |
의견을 작성 부탁드립니다.