DLR IP 주소가 유효하지 않음

DLR IP 주소가 DHCP 풀의 정의된 범위 내에 있지 않습니다. 각 8진수에 대해 0에서 255 사이의 유효한 값을 입력하십시오. 첫 번째 8진수는 127이 아니어야 하고 224보다 작아야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal