시간 동기화 상태 보기 매개 변수
시간 동기화 상태
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
CIP Sync 시간 동기화 | 장치에서 CIP Sync 시간 동기화가 활성화 또는 비활성화되었는지 여부를 나타냅니다. |
UTC 시스템 시간 | 현재 시스템 시간을 마이크로초 단위로 표시합니다. |
그랜드마스터 클럭 | 그랜드마스터 클럭에 대한 클럭 속성 정보를 표시합니다. 그랜드마스터 클럭은 네트워크에서 가장 정확한 클럭 소스입니다. |
ID | 그랜드마스터 클럭의 고유 식별자를 표시합니다. 형식은 네트워크 프로토콜에 따라 결정됩니다. 이더넷은 MAC 주소를 식별자로 인코딩하는 반면 DeviceNet 및 ControlNet은 공급업체 ID와 일련 번호를 인코딩합니다. |
클래스 | 그랜드마스터 클럭의 품질 측정값이 표시됩니다. 값은 0부터 255 사이의 범위에서 정의되며 최고의 클럭은 0으로 표시됩니다. |
정확도 | CIP Sync 시간 동기화 Epoch(1969년 12월 31일 23:59:51.99918 UTC)를 기준으로 그랜드마스터 클럭의 예상되는 절대 정확도를 나타냅니다. 정확도는 25나노초에서 시작해 10초가 지나거나 알 수 없음으로 끝나는 눈금 단위로 지정됩니다. 예를 들어 GPS 시간 소스 정확도는 약 250나노초입니다. 핸드 세트 클럭 정확도는 일반적으로 10초 미만입니다. 정확도 값이 낮을수록 더 나은 클럭을 나타냅니다. |
편차 | 그랜드마스터 클럭의 기본 안정성 속성의 측정값을 표시합니다. 값은 오프셋 조정 로그 단위로 표시됩니다. 편차가 낮을수록 더 나은 클럭을 나타냅니다. |
소스 | 클럭의 시간 소스를 표시합니다. 사용 가능한 값:
|
우선 순위 1 | 시스템의 다른 클럭에 대한 그랜드마스터 클럭의 상대적 우선 순위를 표시합니다. 값은 0에서 255 사이입니다. 가장 높은 우선 순위는 영(0)입니다. |
우선 순위 2 | |
로컬 클럭 | 로컬 클럭의 클럭 속성 정보를 표시합니다. |
ID | 로컬 클럭의 고유 식별자를 표시합니다. 형식은 네트워크 프로토콜에 따라 결정됩니다. 이더넷은 MAC 주소를 식별자로 인코딩하는 반면 DeviceNet 및 ControlNet은 공급업체 ID와 일련 번호를 인코딩합니다. |
클래스 | 로컬 클럭의 품질 측정값을 표시합니다. 값은 0부터 255 사이의 범위에서 정의되며 최고의 클럭은 0으로 표시됩니다. |
정확도 | CIP Sync 시간 동기화 Epoch(1969년 12월 31일 23:59:51.99918 UTC)를 기준으로 로컬 클럭의 예상되는 절대 정확도를 나타냅니다. 정확도는 25나노초에서 시작해 10초가 지나거나 알 수 없음으로 끝나는 눈금 단위로 지정됩니다. 예를 들어 GPS 시간 소스의 정확도는 약 250나노초입니다. 핸드 세트 클럭의 정확도는 일반적으로 10초 미만입니다. 정확도 값이 낮을수록 더 나은 클럭을 나타냅니다. |
편차 | 로컬 클럭의 기본 안정성 속성의 측정값을 표시합니다. 값은 오프셋 조정 로그 단위로 표시됩니다. 편차가 낮을수록 더 나은 클럭을 나타냅니다. |
소스 | 로컬 클럭의 시간 소스를 표시합니다. 사용 가능한 값:
|
동기화 상태 | 로컬 클럭이 그랜드마스터 클럭 기준 클럭과 동기화되었는지 또는 비동기화되었는지 표시합니다. 클럭에 슬레이브 상태인 포트가 한 개 있고 시간 마스터로부터 업데이트를 수신하고 있는 경우 해당 클럭이 동기화됩니다. 사용 가능한 값:
|
마스터에 대한 오프셋 | 로컬 클럭과 마스터 클럭 사이의 오프셋 값이 표시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.