스위치 상태 보기 매개 변수

스위치 상태
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
경보 및 폴트
활성 경보
활성 스위치 및 포트 경보를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 없음
  • 포트 경보
  • 이중 모드 전원 공급 장치 경보
  • 1차 온도 경보
주 경보 릴레이
주 경보 릴레이가 정상 작업 중에 열림 또는 닫힘으로 구성되었는지 여부를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 열기
  • 닫힘
활성 폴트
활성 스위치 및 포트 폴트를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 없음
  • 포트 폴트
  • 하드웨어 폴트
팁
: 포트 및 하드웨어 폴트가 활성 상태인 경우 하드웨어 폴트가 표시됩니다.
이미지
IOS 릴리스
스위치 운영 체제의 현재 버전을 표시합니다.
사용권 파일
사용권 파일의 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 확인
  • 손상
    (라이트 기능만)
SD 카드 있음
예
또는
아니요
를 표시하여 SD 카드가 있는지 여부를 나타냅니다.
상태
스위치 작동 시간
마지막 재부팅된 이후 스위치가 작동한 년, 월, 주, 일, 시간 및 분을 표시합니다.
스위치 온도
스위치의 현재 내부 온도(섭씨)를 표시합니다.
대역폭 사용률
사용 중인 스위치 대역폭의 총 백분율을 표시합니다.
임의 포트에서 트래픽 임계값 초과됨
임의 포트에서 현재 유니캐스트, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 임계값이 초과되었는지 여부를 나타내는
예
또는
아니요
를 표시합니다.
활성 포트의 상태는
포트 상태
보기에서 봅니다. 임계값은
포트 임계값
보기에서 봅니다.
활성 멀티캐스트 그룹 수
활성 멀티캐스트 그룹 수를 표시합니다.
전원
터미널 A에 전원 공급
터미널 A에 전원이 공급되는지 여부를 나타내는
예
또는
아니요
를 표시합니다.
터미널 B에 전원 공급
터미널 B에 전원이 공급되는지 여부를 나타내는
예
또는
아니요
를 표시합니다.
전원 공급 장치 1
전원 공급 장치 2
Stratix
5410 스위치의 경우 설치된 전원 공급 장치의 유형을 표시합니다. 이 스위치에는 두 개의 전원 공급 장치가 있을 수 있습니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 없음
    - 전원 공급 장치가 없습니다.
  • AC
    - AC 전원 공급 장치가 있고 상태가 양호합니다.
  • DC
    - DC 전원 공급 장치가 있고 상태가 양호합니다.
  • AC - 폴트
    - AC 전원 공급 장치가 있고 상태가 폴트입니다.
  • DC - 폴트
    - DC 전원 공급 장치가 있고 상태가 폴트입니다.
시스템 상태 표시등을 깜빡여 스위치 식별하기
응용 프로그램이 통신하는 스위치를 나타냅니다.
  • 이 확인란을 선택하면 전면 패널의 LED가 통신을 나타내기 위해 4분 동안 깜박인 후 정상 작동을 재개합니다.
  • 이 확인란을 선택하지 않으면 패널 전면의 LED가 깜박임을 멈춥니다.
남은 시간
스위치 전면 패널의 LED가 깜박이는 시간(분:초)을 표시합니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal