스위치 구성 보기 매개 변수
스위치 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 설정 | |
IP 설정 수동 구성 | IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 서버의 IP 주소가 스위치에 대해 수동으로 입력됩니다. 해당하는 경우 기본 DNS 서버 주소와 보조 DNS 서버 주소도 수동으로 입력됩니다. 기본 설정입니다. |
DHCP를 사용하여 자동으로 IP 설정 얻기 | 스위치는 DHCP 서버에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 서버의 IP 주소를 자동으로 가져옵니다. 해당하는 경우 스위치는 DHCP 서버에서 기본 DNS 서버 주소와 보조 DNS 서버 주소를 자동으로 가져옵니다. 스위치가 다시 시작되지 않는 한 할당된 IP 정보를 계속 사용합니다. |
IP 설정 구성 | |
물리적 장치 IP 주소 | 스위치의 IP 주소입니다. 네트워크의 각 노드에는 고유한 IP 주소가 있어야 합니다. IP 주소는 1.0.0.0보다 작거나 224.0.0.0에서 255.255.255.255 사이가 되어서는 안 됩니다. 이 값은 장치 관리자 웹 인터페이스와 유사하게 스위치의 IP 주소를 구성합니다. 스위치가 다른 IP 주소로 재구성되면 변경 사항이 저장될 때 통신이 끊어질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 IP 주소를 설정하고 컨트롤러에 다운로드합니다. |
서브넷 마스크 | 스위치에 대한 적절한 서브넷 마스크입니다. 서브넷 마스크는 32비트 숫자입니다. 각 8진수를 설정합니다. 기본값은 255.255.255.0입니다. 이 값은 장치 관리자 웹 인터페이스와 유사하게 서브넷 마스크를 구성하는 데 사용됩니다. |
게이트웨이 주소 | 게이트웨이의 IP 주소입니다. 게이트웨이 IP 주소는 스위치 IP 주소와 동일한 서브넷의 일부여야 합니다. 스위치 IP 주소와 기본 게이트웨이 IP 주소는 같을 수 없습니다. |
1차 DNS 서버 주소 | 기본 도메인 네임 시스템(Domain Name System, DNS) 서버의 주소입니다. 각 8진수를 설정합니다. 첫 번째 8진수는 127이 아니거나 223보다 큰 수가 아닐 수 있습니다. |
2차 DNS 서버 주소 | 보조 DNS 서버의 주소입니다. 각 8진수를 설정합니다. 첫 번째 8진수는 127이 아니거나 223보다 큰 수가 아닐 수 있습니다. |
도메인 이름 | 장치가 상주하는 도메인의 이름입니다. 도메인 이름은 마침표로 구분된 일련의 이름 레이블로 구성됩니다(예: rockwellautomation.com). 도메인 이름은 ASCII 문자 a-z, 숫자 0-9, 마침표 및 하이픈으로 제한됩니다. |
호스트 이름 | 문제를 모니터링하거나 해결할 때 스위치를 식별하는 이름입니다. 이 기능은 옵션입니다. 이름에는 영숫자, 마침표 및 하이픈이 포함될 수 있습니다. |
관리 | |
연락처 | 스위치의 연락처 정보입니다. 영숫자, 특수 문자 및 캐리지 리턴이 포함될 수 있습니다. |
지리적 위치 | 스위치의 지리적 위치입니다. 이 기능은 옵션입니다. 지리적 위치에는 영숫자, 특수 문자 및 캐리지 리턴이 포함될 수 있습니다. |
스패닝 트리 모드 | Stratix 5000 스위치의 경우 원하는 스패닝 트리 모드입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
PVST+/RPVST+는 일반적으로 Cisco 디바이스에서 사용되며 RSTP/MST는 일반적으로 다른 디바이스에서 사용됩니다. |
이중 전원 공급 장치 경보 활성화 | Stratix 5000 스위치의 경우 이중 전원 공급 장치 경보가 활성화되었음을 나타냅니다. 해제되면 이중 전원 공급 장치 경보가 비활성화됩니다. |
관리 인터페이스 VLAN | 스위치가 관리되는 관리 VLAN의 이름 및 ID입니다. 기존 VLAN을 관리 VLAN으로 선택합니다. 관리 VLAN의 기본 이름은 default 이고 기본 ID는 1 입니다. 기본 ID의 숫자는 1에서 1001 사이일 수 있습니다. 스위치와 네트워크 관리 스테이션이 동일한 VLAN에 있는지 확인합니다. 동일한 VLAN에 있지 않으면 스위치에 대한 관리 연결이 끊어집니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.