스마트 포트 및 VLAN 보기 매개 변수

스마트 포트 및 VLAN
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
중요:
스마트 포트 불일치를 방지하려면 디바이스를 포트에 연결하거나 이동된 디바이스를 다시 연결하기 전에 포트에 어떤 스마트 포트역할이 적용되었는지 확인합니다. 불일치는 장치와 네트워크에 다음과 같은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 연결된 장치의 동작에 영향을 줍니다.
  • 음성, 무선, 스위치 및 라우터 트래픽의 QoS 수준을 줄입니다.
  • 네트워크에 대한 게스트 액세스에 대한 제한을 줄입니다.
  • 네트워크에 대한 서비스 거부(Denial of Service, DoS) 공격으로부터 보호 기능을 줄입니다.
  • 포트를 비활성화하거나 종료합니다.
매개 변수
설명
스마트 포트 및 VLAN 할당
포트
이 구성이 적용되는 포트를 표시합니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷)과 특정 포트 번호가 포함됩니다. 예:
  • Gi1/1은 기가비트 이더넷 포트 1입니다.
  • Gi1/2은 기가비트 이더넷 포트 2입니다.
  • Fa1/1은 고속 이더넷 포트 1입니다.
스마트 포트 역할
연결된 포트에 스마트 포트 역할을 적용합니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 자동화 장치
    - 단일 EtherNet/IP(이더넷 산업 프로토콜) 장치에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다. 이 역할은 로직 컨트롤러 및 I/O와 같은 산업 자동화 장치를 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 자동화를 위한 데스크톱
    - 데스크톱 PC, 워크스테이션, 노트북 PC 및 기타 클라이언트 기반 호스트와 같은 데스크톱 장치에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다.
    • 스위치, 라우터 또는 액세스 지점에 연결된 포트에는 데스크톱 역할을 적용하지 마십시오.
    • 데스크톱이 아닌 장치에 연결된 포트에는 데스크톱 역할을 적용하지 마세요. 이렇게 하면 포트가 비활성화됩니다.
  • 자동화를 위한 스위치
    - Stratix 8000, Stratix 6000 릴리스 3 또는 Cisco 스위치와 같이 스패닝 트리를 지원하는 다른 스위치에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다.
  • 자동화를 위한 라우터
    - 라우팅 서비스 기능이 있는 Cisco 라우터 또는 레이어 3 스위치에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다. 포트가 WAN 또는 인터넷에 연결되는 장치에 연결되는 경우 이 역할을 사용합니다.
  • 자동화를 위한 전화
    - Cisco IP 전화에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다. PC와 같은 데스크톱 장치를 IP 전화에 연결할 수 있습니다. IP 전화와 연결된 PC 모두 스위치 포트를 통해 네트워크와 인터넷에 액세스할 수 있습니다.
    이 역할은 IP 전화에서 더 선명한 음성 수신을 얻기 위해 데이터 트래픽보다 음성 트래픽의 우선 순위를 지정합니다.
  • 자동화를 위한 무선
    - Cisco 무선 액세스 포인트에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다.
  • 멀티포트 자동화 장치
    - 다음과 같은 멀티포트 EtherNet/IP(이더넷 산업 프로토콜) 장치에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다.
    • 선형(또는 데이지 체인) 토폴로지로 배열된 멀티포트 EtherNet/IP 장치
    • 1783-ETAP(장치 포트에 연결하는 경우에만 해당)
    • 관리되지 않는 스위치(예: Stratix 2000) 및 스패닝 트리 프로토콜(Spanning Tree Protocol, STP)이 비활성화된 관리 스위치
  • 자동화를 위한 가상 데스크톱
    - 가상화 소프트웨어를 실행하는 PC에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다. 최대 두 개의 MAC 주소를 실행하는 장치에서 사용할 수 있습니다.
    스위치, 라우터 또는 액세스 지점에 연결된 포트에는 자동화를 위한 가상 데스크톱 역할을 적용하지 마십시오.
  • 자동화를 위한 무선 단일 VLAN
    - 모든 무선 트래픽이 단일 VLAN으로 제한되는 Cisco 무선 액세스 포인트에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다.
  • 자동화를 위한 무선 다중 VLAN
    - 다중 VLAN에 대한 지원이 필요한 Cisco 무선 액세스 포인트에 연결된 포트에 이 역할을 적용합니다.
  • 포트 미러링
    - 트래픽 미러링을 위해 구성된 포트에 이 역할을 적용합니다. 이 역할은 Stratix 5700, 5400, 5410 스위치에만 적용됩니다. 이 역할은 S2500, S5800, S5200 또는 IOS XE FW를 사용하는 기타 장치에는 적용되지 않습니다.
  • 없음
    - 포트에서 특수 스마트 포트 역할을 원하지 않는 경우 이 역할을 포트에 적용합니다.
VLAN 유형 및 ID – 기본
VLAN 트렁크에 속할 수 있는 포트(둘 이상의 VLAN에 속하는 포트)에 대해 기본 VLAN을 지정합니다.
자동화를 위한 스위치
,
자동화를 위한 라우터
,
자동화를 위한 무선
,
자동화를 위한 무선 다중 VLAN
또는
포트 미러링
으로 설정된 포트에 사용할 수 있습니다.
VLAN 유형 및 ID – 액세스
하나의 VLAN에만 속할 수 있는 포트에 대한 액세스 VLAN을 지정합니다.
자동화 장치, 자동화를 위한 데스크톱
,
자동화를 위한 전화
,
멀티포트 자동화 장치
,
자동화를 위한 가상 데스크톱
또는
자동화를 위한 무선 단일 VLAN
으로 설정된 포트에 사용할 수 있습니다.
VLAN 유형 및 ID – 음성
자동화를 위한 전화
로 설정된 포트의 음성 VLAN을 지정합니다. 음성 VLAN은 모든 음성 트래픽이 더 나은 서비스 품질을 가지며 데이터 트래픽과 혼합되지 않도록 합니다.
VLAN 구성
New VLAN
새 VLAN을 생성하기 위해
새 VLAN 추가
를 엽니다.
Edit
기존 VLAN의 VLAN 이름을 편집하기 위해
VLAN 편집
엽니다.
Delete
VLAN을 삭제합니다.
설정을 스위치로 보낼 때 이 삭제를 확인하는 확인 대화 상자가 열립니다.
ID
구성된 VLAN의 VLAN ID를 표시합니다. 기본 VLAN ID 1은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.
이름
구성된 각 VLAN에 지정된 이름을 표시합니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
설정을 스위치로 보냅니다.
암호 입력
대화 상자가 나타날 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal