포트 임계값 보기 매개 변수
포트 임계값
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포트 | 구성을 위해 선택한 포트를 나타냅니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷)과 특정 포트 번호가 포함됩니다. 예:
|
수신: 유니캐스트 활성화 | 유니캐스트 임계값 및 단위 가 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 유니캐스트 임계값 및 단위 가 비활성화되고 영(0)이 스위치로 전송됩니다. |
수신: 유니캐스트 임계값 | 측정 단위를 선택한 후의 유니캐스트 임계값입니다. 단위 가 pps 또는 bps로 설정된 경우 값은 1에서 4,294,967,295 사이입니다.단위 가 %로 설정된 경우 값은 1에서 99 사이입니다. |
수신: 유니캐스트 단위 | 유니캐스트 임계값 측정 단위입니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
수신: 멀티캐스트 활성화 | 멀티캐스트 임계값 및 단위 가 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 멀티캐스트 임계값 및 단위 가 비활성화되고 영(0)이 스위치로 전송됩니다. |
수신: 멀티캐스트 임계값 | 측정 단위를 선택한 후의 멀티캐스트 임계값입니다. 단위 가 pps 또는 bps로 설정된 경우 값은 1에서 4,294,967,295 사이입니다.단위 가 %로 설정된 경우 값은 1에서 99 사이입니다. |
수신: 멀티캐스트 단위 | 멀티캐스트 임계값 측정 단위입니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
수신: 브로드캐스트 활성화 | 브로드캐스트 임계값 및 단위 가 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 브로드캐스트 임계값 및 단위 가 비활성화되고 영(0)이 스위치로 전송됩니다. |
수신: 브로드캐스트 임계값 | 측정 단위를 선택한 후의 브로드캐스트 임계값입니다. 단위 가 pps 또는 bps로 설정된 경우 값은 1에서 4,294,967,295 사이입니다.단위 가 %로 설정된 경우 값은 1에서 99 사이입니다. |
수신: 브로드캐스트 단위 | 브로드캐스트 임계값 측정 단위입니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
발신: 모든 트래픽 활성화 | 모든 트래픽 임계값 이 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 모든 트래픽 임계값 이 비활성화되고 영(0)이 스위치로 전송됩니다. |
발신: 모든 트래픽 임계값 | 모든 트래픽 임계값입니다. 값은 10에서 90 사이입니다. |
발신: 모든 트래픽 단위 | 모든 트래픽 임계값의 측정 단위로 %를 표시합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.