포트 상태 보기 매개 변수
포트 상태
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
단위 | 포트가 있는 단위를 나타냅니다. |
포트 | 선택한 포트 번호에 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷), 베이스 또는 확장 장치 번호(1: 베이스, 2: 첫 번째 확장 장치, 3: 두 번째 확장 장치) 및 특정 포트 번호가 포함되어 있음을 나타냅니다. 예:
팁 : 베이스 및 확장 장치 번호는 Stratix 8000/8300/5800 스위치에만 적용됩니다. |
포트 경보 상태 | 포트 경보의 현재 상태를 표시합니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
링크 상태 | 링크가 활성 상태인지 비활성 상태인지 표시합니다. |
포트 폴트 상태 | 포트 폴트의 현재 상태를 표시합니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
임계값 초과됨 | 네트워크 트래픽의 특이한 변화를 보여줍니다. 임계값이 초과되면 해당 열에 예 가 표시됩니다. 임계값이 초과되지 않으면 해당 열에 아니요 가 표시됩니다.
|
대역폭 사용률 | 사용 중인 대역폭 백분율을 표시합니다. 사용 백분율이 지정된 네트워크 활동 시간 동안 예상한 값인지 여부를 확인합니다. 사용량이 예상보다 많으면 문제가 있을 수 있습니다. |
포트 진단 | 네트워크 성능 문제를 진단하기 위해 포트 진단 대화 상자를 엽니다. |
케이블 진단 | 케이블 문제를 진단하기 위해 케이블 진단 대화 상자를 엽니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.