포트 보안 보기
포트 보안
보기를 사용하여 포트 보안을 활성화하고 구성합니다. 포트 보안은 MAC 주소를 기반으로 스위치 포트에 연결할 수 있는 장치를 제한합니다. MAC 주소는 이더넷 주소, 물리적 주소 또는 하드웨어 주소라고도 합니다. 네트워크의 각 노드에는 고유한 MAC 주소가 할당됩니다.
팁:
포트 보안 설정은 온라인 상태에서 구성합니다. 대부분의 데이터는 장치가 온라인일 때만 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.