포트 보안 보기 매개 변수

포트 보안
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포트
구성을 위해 선택한 포트를 나타냅니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷)과 특정 포트 번호가 포함됩니다. 예:
  • Gi1/1은 기가비트 이더넷 포트 1입니다.
  • Gi1/2은 기가비트 이더넷 포트 2입니다.
  • Fa1/1은 고속 이더넷 포트 1입니다.
활성화
포트 보안이 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 포트 보안이 비활성화됩니다.
MAC 주소
허용
포트에 연결할 수 있는 MAC 주소의 수를 지정합니다. 이 숫자는 1에서 80 사이여야 합니다.
MAC 주소
동적
현재 포트에 연결된 동적(정적으로 정의되지 않음) MAC 주소의 수를 표시합니다.
MAC 주소
정적
포트에 허용된 정적 MAC 주소의 수를 표시합니다. 장치 관리자 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용하여 구성할 수 있습니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
설정을 스위치로 보냅니다.
암호 입력
대화 상자가 나타날 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal