포트 구성 보기
포트 구성
보기를 사용하여 스위치에 연결된 장치의 기본 포트 설정을 구성합니다. 이 설정에 따라 스위치와 연결된 장치 간에 데이터가 송신 및 수신되는 방식이 결정됩니다. 이 보기를 사용하여 다음을 수행합니다.- 포트를 활성화합니다.
- 포트와 장치가 링크 속도 및 이중 모드를 자동으로 조정하도록 하려면 선택합니다.
- 포트 속도 및 이중 모드를 선택합니다.
팁:
포트는 장치가 온라인일 때만 구성할 수 있습니다. 대부분의 데이터는 장치가 온라인일 때만 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.