포트 구성 보기 매개 변수
포트 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포트 | 이 구성이 적용되는 포트를 표시합니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷, Te: 10기가비트), 베이스 또는 확장 장치 번호(1: 베이스, 2: 첫 번째 확장 장치, 3: 두 번째 확장 장치) 및 특정 포트 번호가 포함됩니다. 예:
베이스 및 확장 장치 번호는 Stratix 8000/8300 스위치에만 적용됩니다. |
활성화 | 포트가 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 포트가 비활성화됩니다. 포트가 사용 중이 아니고 장치에 연결되어 있지 않은 경우 포트를 비활성화하고 무단 연결로 의심되는 문제를 해결하는 것이 좋습니다. 오프라인 모드에서는 사용할 수 없습니다. |
링크 상태 | 포트의 링크 상태를 활성 또는 비활성 으로 표시합니다. |
자동 조정 | 포트 및 최종 장치가 링크 속도 및 이중 모드를 자동으로 조정한다는 것을 나타냅니다. 선택을 해제하는 경우 원하는 포트 속도 및 이중 모드를 수동으로 선택합니다. 오프라인 모드에서는 사용할 수 없습니다. |
속도 선택됨 속도 현재 | 포트의 작동 속도입니다. 속도 는 포트가 연결되지 않은 경우에는 비어 있고 자동 조정 이 활성화되어 있으면 사용할 수 없습니다.여러 포트에 대해 가능한 속도는 다음과 같습니다.
각 포트에 사용 가능한 속도 값은 장치에 따라 다릅니다.
|
이중 선택됨 이중 현재 | 포트의 이중 모드를 지정합니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
자동 조정 이 활성화된 경우에는 이중을 사용할 수 없습니다. |
포트 진단 | 진단 정보에 대한 대화 상자를 엽니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.