PoE 보기
PoE
보기를 사용하여 PoE(Power over Ethernet) 포트를 구성합니다. PoE는 단일 이더넷 케이블로 최종 장치에 전력과 데이터를 제공합니다. PoE
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- PoE 상태를 봅니다.
- 지원되는 총 전력을 제한합니다.
- 개별 포트에 대한 모드 및 전력 설정을 구성합니다.
대부분의 응용 프로그램에서는 기본 구성(자동 모드)으로 충분하며 추가 구성이 필요하지 않습니다. 이러한 설정은 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, PoE 포트에 더 높은 전력 우선 순위를 부여하려면
모드
를 정적
으로 설정하고 사용할 전력을 할당합니다. 또는 포트에서 고전력 장치를 허용하지 않으려면 모드
를 자동
으로 설정하고 전력 제한을 지정합니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
PoE에 대한 자세한 내용은
Stratix 관리 스위치 사용자 매뉴얼
(발행물 1783-UM007
)을 참조하십시오.
중요:
포트에 대한 PoE 구성 설정이 변경되면 포트의 전원이 꺼집니다. 포트의 전원이 다시 켜지는지 여부는 새 구성, 다른 PoE 포트의 상태 및 전력 예산 상태에 따라 달라집니다.
의견을 작성 부탁드립니다.