장치 정의 대화 상자 매개 변수
장치 정의
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 유형 | 장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다. |
이름 | IEC 61131 규격 장치 이름을 입력합니다. 이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다. |
설명 | 장치에 대한 설명을 입력합니다. 팁 : 설명은 128자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다. |
이더넷 주소 | 장치에 대한 IP 구성을 지정합니다. 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
수정 버전 | 장치의 적절한 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 선택합니다. 주 수정 버전을 사용하여 장치에 대한 인터페이스의 수정 버전을 나타냅니다. 주 수정 버전을 설정합니다. 주 수정 버전의 기본값은 1입니다. 부 수정 버전을 사용하여 펌웨어 수정 버전을 나타냅니다. 부 수정 버전을 1과 255 사이의 값으로 설정합니다. 부 수정 버전의 기본값은 1입니다. 온라인 모드에서는 주 수정 버전 기능을 사용할 수 없습니다. 실행 모드에서는 부 수정 버전 기능을 사용할 수 없습니다. |
전자 키 지정 | 선택한 장치에 사용할 전자 키 지정을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
전자 키 지정 은 오프라인 상태일 때와 다음 모드에서 활성화됩니다.
전자 키 지정 은 실행 모드에서 음영으로 표시됩니다.전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오. 중요 :
|
연결 | 장치와 컨트롤러 간에 사용할 I/O 연결 유형을 지정합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
온라인 모드에서는 연결 을 사용할 수 없습니다.중요 : 포트를 비활성화하려면 해당 출력 태그를 설정합니다. 연결 을 데이터 로 설정하면 장치 관리자 또는 CLI를 통해 수행된 이전 설정을 덮어씁니다. |
데이터 연결 암호 | 스위치에 대한 암호를 지정합니다. 데이터 연결은 스위치의 기존 구성을 덮어쓰기 때문에 연결 을 데이터 로 설정할 때 이 매개 변수가 필요합니다. 암호는 최대 63자를 포함할 수 있으며 대/소문자를 구분합니다. 유효한 문자는 다음과 같습니다.
팁 : 암호에는 공백이 포함될 수 없습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.