NTP 클라이언트 보기 매개 변수
NTP 클라이언트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
네트워크 타임 프로토콜(Network Time Protocol, NTP) 활성화됨 | 이 스위치가 온라인일 때 이 값은 스위치에서 NTP가 활성화되었는지 여부를 표시합니다. 스위치가 오프라인일 때 이 값은 비어 있습니다. 값이 예 로 표시되면 NTP 클라이언트 보기의 다른 매개 변수에 값이 표시되거나 활성화됩니다.값이 아니요 또는 공백으로 표시되면 NTP 클라이언트 보기의 다른 매개 변수에 빈 값이 표시되거나 비활성화됩니다. |
시스템 폴링 간격 | 시스템 폴링 간격을 보여줍니다. 값은 8 ~ 12,700초입니다. |
동기화됨 | 스위치 클럭이 동기화되었는지 여부를 표시합니다. |
현재 시간 | 스위치의 현재 시간을 보여줍니다. |
NTP 서버 | |
![]() | NTP 서버 추가 대화 상자를 엽니다. |
![]() | 선택한 NTP 서버 주소를 삭제하려면 선택합니다. |
NTP 서버 주소 | NTP 서버 주소를 보여줍니다. |
기본 서버 | NTP 서버가 기본 서버인지 여부를 지정하고 동기화를 제공합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
NTP 상태 | NTP 서버의 NTP 상태를 보여줍니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
클럭의 층 | 장치가 신뢰할 수 있는 시간 소스에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 NTP 홉 수로 나타내는 클럭의 층을 표시합니다. 값은 0에서 16까지입니다. |
마지막 업데이트 이후 경과한 시간 | 마지막 업데이트 이후 경과한 시간을 초 단위로 표시합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.