네트워크 보기

네트워크
보기를 사용하여 네트워크 정보를 봅니다. 장치 프로필이 DLR 사용 장치와 온라인으로 연결되어 있는 경우 이 설정을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 네트워크가 선형/성형 또는 링 네트워크에서 작동하는지 여부를 봅니다.
  • 네트워크의 현재 상태를 봅니다.
  • 네트워크에서 장치를 감독자로 설정합니다.
  • 활성 링 감독자 및 활성 감독자 우선 순위의 주소를 봅니다.
  • 링 폴트 횟수 및 링 오류 상태와 같은 링 폴트에 대한 정보를 봅니다.
  • 링 폴트 카운트를 0으로 초기화합니다.
팁:
이 정보는 온라인 상태이고 장치 프로필에 통신 오류가 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal