네트워크 보기 매개 변수

네트워크
보기를 사용하여 장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR) 네트워크에 대한 정보를 봅니다.
매개 변수
설명
네트워크 모드
장치 프로필이 장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR) 지원 장치에 대해 온라인 상태임을 나타냅니다.
네트워크 토폴로지
현재 네트워크 토폴로지가 다음 두 가지 중 하나의 형태로 표시됩니다.
  • 선형/별모양
    또는
  • 링
네트워크 상태
현재 네트워크 상태가 다음과 같이 표시됩니다.
  • 일반
  • 링 폴트
    또는
  • 예기치 않은 루프 감지됨
감독자
감독자 모드 활성화
장치가 네트워크에서 감독자로 구성됨을 나타냅니다. 선택 취소하면
감독자 모드
가 사용되지 않고 장치가 네트워크에서 감독자가 아닙니다.
감독자 상태
감독자의 상태를 표시합니다.
감독자 모드
가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 값:
  • 활성
    - 장치가 활성 링 감독자입니다
  • 백업
    - 장치가 백업 링 감독자입니다
  • 현재 비콘 간격 또는 시간 초과를 지원할 수 없음
    - 장치가 현재 활성 링 감독자의 비콘 간격 또는 비콘 시간 초과 값을 지원할 수 없습니다
활성 링 감독자
활성 링 감독자의 IP 주소 또는 MAC 주소를 표시합니다.
장치가 링 네트워크에 있을 때만 사용할 수 있습니다.
활성 감독자 우선 순위
현재 활성 링 감독자에 할당된 우선 순위를 표시합니다.
장치가 링 네트워크에 있을 때만 사용할 수 있습니다.
고급
고급 네트워크 구성
을 열어 고급 네트워크 속성을 구성합니다.
링 폴트
링 폴트 감지됨
마지막 전원 주기 또는 카운터 초기화 이후 네트워크에서 감지된 링 폴트의 수를 표시합니다.
장치가 링 감독자인 경우에만 사용할 수 있습니다.
포트 1의 마지막 활성 노드
포트 2의 마지막 활성 노드
장치가 네트워크에서 활성 링 감독자인 경우 포트 1 또는 포트 2에서 마지막 활성 노드의 IP 또는 MAC 주소를 표시합니다.
카운터 초기화
장치의 링 폴트 카운트를 0으로 초기화하는 데 사용됩니다.
장치가 링 감독자인 경우에만 사용할 수 있습니다.
폴트 위치 확인
장치에서 포트 1과 포트 2에서 마지막 노드 폴트 위치를 확인하고 마지막 활성 노드 매개 변수를 업데이트합니다.
마지막 활성 노드 매개 변수는 폴트 위치를 확인할 때까지 마지막 폴트의 정보를 표시합니다.
장치가 링 감독자인 경우에만 사용할 수 있습니다.
포트 버퍼 사용률
포트 1
포트 2
포트 1 및 포트 2에 사용 중인 버퍼의 비율이 표시됩니다.
장치 포트
사용 중인 장치 포트의 버퍼의 비율이 표시됩니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal