VLAN 연결 보기

이 보기를 사용하여 네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 인스턴스에 대한 가상 로컬 영역 네트워크(Virtual Local Area Network, VLAN)를 관리할 수 있습니다. VLAN을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 사용자를 그룹화하고 다양한 사용자 유형에 권한과 제한을 적용합니다.
  • 전송 품질을 유지하기 위해 다양한 유형의 트래픽을 격리합니다.
  • 논리적 세그먼트 간의 과도한 트래픽을 최소화합니다.
또한 VLAN을 사용하여 다양한 유형의 사용자를 격리하고 네트워크 리소스에 대한 요청을 지속적으로 검사하는 데 필요한 관리 작업을 줄일 수 있습니다.
팁:
마법사를 열기 전에 VLAN을 생성합니다. 각 NAT 포트는 VLAN과 연결되어야 합니다. VLAN은 여러 포트에 사용할 수 있습니다. VLAN이 선택되지 않은 경우 팝업 메시지가 표시됩니다.
VLAN 연결
보기에서 VLAN을 포트에 할당할 수 있습니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal