NAT 보기 매개 변수

NAT
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 인스턴스
인스턴스 이름
NAT 인스턴스의 고유 이름을 표시합니다.
Gi1/1 VLAN
포트 Gi1/1의 NAT 인스턴스에 할당된 VLAN을 표시합니다.
Gi1/2 VLAN
포트 Gi1/2의 NAT 인스턴스에 할당된 VLAN을 표시합니다.
Gi1/3 VLAN
포트 Gi1/3의 NAT 인스턴스에 할당된 VLAN을 표시합니다.
Gi1/4 VLAN
포트 Gi1/4의 NAT 인스턴스에 할당된 VLAN을 표시합니다.
진단
인스턴스에 대한 진단 정보를 보기 위해
NAT 진단
을 엽니다.
전역 진단
현재 활성 변환
모든 NAT 인스턴스에서 지난 90초 동안 발생한 총 변환 수를 표시합니다.
총 변환
모든 NAT 인스턴스의 총 변환 수를 표시합니다.
총 변환된 패킷
모든 NAT 인스턴스의 총 변환 수를 표시합니다.
총 변환되지 않은 패킷
모든 NAT 인스턴스에서 바이패스 및 삭제된 총 패킷 수를 표시합니다.
Add
NAT 인스턴스를 생성하기 위해
NAT 인스턴스 추가/편집
을 엽니다.
Edit
NAT 인스턴스의 구성을 편집하기 위해
NAT 인스턴스 추가/편집
을 엽니다.
Delete
NAT 인스턴스를 삭제합니다.
NAT 인스턴스가 삭제되면 NAT 인스턴스와 연결된 모든 변환 매개 변수도 삭제됩니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
설정을 스위치로 보냅니다.
암호 입력
대화 상자가 나타날 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal