NAT 인스턴스 추가/편집 - 개요 보기
개요
보기를 사용하여 NAT 인스턴스를 구성합니다.개요
보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.- 공용 서브넷의 IP 주소로 변환될 새 사설 IP 주소를 생성합니다.
- NAT 인스턴스에 VLAN을 할당합니다.
- 공용 서브넷의 장치가 사설 서브넷의 장치와 통신할 수 있도록 합니다.
스위치로 전송되지 않은
사설-공용
테이블의 모든 행은 별표로 표시됩니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.