NAT 인스턴스 추가/편집 - 개요 보기 매개 변수
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
이름 | NAT 인스턴스 이름을 표시합니다. 이 필드는 기존 인스턴스를 편집할 때 편집할 수 없습니다. |
사설-공용 | |
![]() | 사설-공용 NAT 테이블에 새 항목을 생성합니다. 아직 스위치로 전송되지 않은 행은 왼쪽 열에 별표로 표시됩니다. |
![]() | 테이블 항목을 삭제합니다. |
사설 | 고유한 사설 IP 주소를 표시합니다. |
공용 | 고유한 공용 IP 주소를 표시합니다. |
서브넷 마스크 | 서브넷 마스크를 표시합니다. |
게이트웨이 변환 | 공용 서브넷의 장치가 사설 서브넷의 장치와 통신할 수 있도록 합니다. |
공용 | 스위치의 업링크 포트에 연결된 레이어 3 스위치 또는 라우터의 기본 게이트웨이 주소를 나타냅니다. |
사설 | 사설인 네트워크의 계층 3 스위치 또는 라우터를 나타내는 고유 IP 주소를 나타냅니다. |
VLAN 연결 | |
VLAN | VLAN 목록을 표시합니다. |
Gi1/1 | 포트 Gi1/1의 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되었음을 나타냅니다. 해제되면 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되지 않습니다. 기본적으로 다른 인스턴스에서 사용하지 않는 모든 VLAN이 선택됩니다. 다른 인스턴스에서 사용하는 VLAN은 비활성화됩니다. |
Gi1/2 | 포트 Gi1/2의 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되었음을 나타냅니다. 해제되면 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되지 않습니다. 기본적으로 다른 인스턴스에서 사용하지 않는 모든 VLAN이 활성화되고 선택할 수 있습니다. 다른 인스턴스에서 사용하는 VLAN은 비활성화됩니다. |
Gi1/3 | 포트 Gi1/3의 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되었음을 나타냅니다. 해제되면 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되지 않습니다. 기본적으로 다른 인스턴스에서 사용하지 않는 모든 VLAN이 활성화되고 선택할 수 있습니다. 다른 인스턴스에서 사용하는 VLAN은 비활성화됩니다. |
Gi1/4 | 포트 Gi1/4의 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되었음을 나타냅니다. 해제되면 VLAN이 이 NAT 인스턴스에 할당되지 않습니다. 기본적으로 다른 인스턴스에서 사용하지 않는 모든 VLAN이 활성화되고 선택할 수 있습니다. 다른 인스턴스에서 사용하는 VLAN은 비활성화됩니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.