NAT 진단 - 인스턴스X 대화 상자 매개 변수
NAT 진단 - 인스턴스X
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함되어 있습니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
현재 활성 변환 | 모든 NAT 인스턴스에서 지난 90초 동안 발생한 변환 수를 표시합니다. |
총 NAT 변환된 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 변환된 총 패킷 수를 표시합니다. |
총 사설-공용 주소 변환 | 이 NAT 인스턴스에 대한 사설-공용 변환의 총 수를 표시합니다. |
총 공용-사설 주소 변환 | 이 NAT 인스턴스에 대한 공용-사설 변환의 총 수를 표시합니다. |
총 변환 | 이 NAT 인스턴스에 대한 사설-공용 및 공용-사설 변환의 총 수를 표시합니다. |
ARP 수정 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 수정된 주소 확인 프로토콜(Address Resolution Protocol, ARP) 패킷의 수를 표시합니다. |
ICMP 수정 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 수정된 인터넷 컨트롤 메시지 프로토콜(Internet Control Message Protocol, ICMP) 패킷의 수를 표시합니다. |
총 수정 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 수정된 ARP 및 ICMP 패킷의 수를 표시합니다. |
차단된 변환되지 않은 트래픽 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 차단된 변환되지 않은 트래픽이 있는 패킷 수를 표시합니다. |
통과 변환되지 않은 트래픽 패킷 | 이 인스턴스에 대해 통과한 변환되지 않은 트래픽이 있는 패킷 수를 표시합니다. |
차단된 멀티캐스트 트래픽 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 차단된 멀티캐스트 트래픽이 있는 패킷 수를 표시합니다. |
통과 멀티캐스트 트래픽 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 통과한 멀티캐스트 트래픽이 있는 패킷 수를 표시합니다. |
차단된 IGMP 트래픽 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 차단된 인터넷 그룹 관리 프로토콜(Internet Group Managed Protocol, IGMP) 트래픽이 있는 패킷 수를 표시합니다. |
통과 IGMP 트래픽 패킷 | 이 NAT 인스턴스에 대해 통과된 IGMP 트래픽이 있는 패킷 수를 표시합니다. |
사설-공용 변환 | 인스턴스에 대한 사설-공용 변환 진단을 보기 위해 사설-공용 변환 대화 상자를 엽니다. |
공용-사설 변환 | 인스턴스에 대한 공용-사설 변환 진단을 보기 위해 공용-사설 변환 대화 상자를 엽니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
진단 지우기 | 이 NAT 인스턴스에 대한 진단 합계를 지웁니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.