폴트/프로그램 동작 보기 매개 변수

폴트/프로그램 동작
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포트
구성을 위해 선택한 포트입니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷, Te: 10기가비트), 베이스 또는 확장 장치 번호(1: 베이스, 2: 첫 번째 확장 장치, 3: 두 번째 확장 장치) 및 특정 포트 번호가 포함됩니다. 예:
  • Gi1/1는 베이스의 기가비트 이더넷 포트 1입니다.
  • Gi1/2는 베이스의 기가비트 이더넷 포트 2입니다.
  • Fa1/1은 베이스의 고속 이더넷 포트 1입니다.
  • Fa2/1은 첫 번째 확장 장치의 고속 이더넷 포트 1입니다.
베이스 및 확장 장치 번호는 Stratix 8000/8300 스위치에만 적용됩니다.
포트 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때 각 포트에서 발생하는 작업을 지정합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 마지막 상태 유지
    (기본값) - 연결된 포트가 현재 상태를 유지합니다.
  • 비활성화
    - 연결된 포트가 비활성화됩니다.
  • 활성화
    - 연결된 포트가 활성화됩니다.
중요
: 포트를
비활성화
로 설정하면 스위치와의 통신이 중단될 수 있습니다.
포트 상태 기간
폴트 모드
컨트롤러와 스위치 간에 통신이 끊어지면 각 포트에서 발생하는 작업을 지정합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 마지막 상태 유지
    (기본값) - 연결된 포트가 현재 상태를 유지합니다.
  • 비활성화
    - 연결된 포트가 비활성화됩니다.
  • 활성화
    - 연결된 포트가 활성화됩니다.
중요
: 포트를
비활성화
로 설정하면 스위치와의 통신이 중단될 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal