EtherChannel 보기

EtherChannel
보기를 사용하여 EtherChannel에 대한 정보를 봅니다. EtherChannel 또는 포트 그룹은 논리 링크에 번들로 제공되는 둘 이상의 고속 이더넷 또는 기가비트 이더넷 스위치 포트의 그룹입니다. 이 그룹은 두 스위치 사이에 더 높은 대역폭 링크를 만듭니다. 예를 들어, 4개의 10/100 스위치 포트를 EtherChannel에 할당하여 최대 800Mb/s의 전이중 대역폭을 제공할 수 있습니다. EtherChannel의 포트 중 하나를 사용할 수 없게 되면 EtherChannel 내의 나머지 포트를 통해 트래픽이 전달됩니다.
EtherChannel
보기를 사용하여 다음을 수행합니다.
  • EtherChannel 그룹을 봅니다.
  • 모드를 봅니다.
  • 각 EtherChannel에 할당된 포트 구성원을 봅니다.
  • 포트 구성원의 상태를 봅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal