EtherChannel 보기 매개 변수

EtherChannel
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
중요:
EtherChannel의 모든 포트가 동일한 속도 및 이중 모드인지 확인하십시오.
매개 변수
설명
add-pool
EtherChannel을 추가하려면
EtherChannel 추가/편집
대화 상자를 엽니다.
edit-pool
EtherChannel을 편집하려면
EtherChannel 추가/편집
대화 상자를 엽니다.
delete-pool
EtherChannel 그룹을 삭제합니다.
EtherChannel
EtherChannel 그룹 번호를 표시합니다.
모드
포트가 어떻게 활성화되는지 보여줍니다. 켜짐을 제외한 모든 옵션을 사용하면 활성화될 포트를 결정하기 위한 협상이 발생합니다. 호환되지 않는 포트는 독립 상태로 전환되어 데이터 트래픽을 계속 전송하지만 EtherChannel에는 참여하지 않습니다.
사용할 수 있는 모드는 다음과 같습니다.
  • 링크 집계 컨트롤 프로토콜(활성)
    - 이 모드는 무조건 링크 집계 컨트롤 프로토콜(Link Aggregation Control Protocol, LACP)을 활성화합니다. 포트는 LACP 패킷을 다른 포트로 보내서 EtherChannel을 만들기 위한 협상을 시작합니다. 활성 모드의 포트는 활성 또는 수동 모드의 다른 포트와 EtherChannel을 구성할 수 있습니다. 포트는 전이중으로 구성해야 합니다.
  • 포트 집계 컨트롤 프로토콜(Port Aggregation Control Protocol, PAgP)
    - 이 모드는 Cisco 독점 프로토콜인 PAgP(Port Aggregation Protocol)를 활성화합니다. 포트는 EtherChannel 만들기 요청에 응답하지만 협상을 시작하지 않습니다. 이 무인 모드는 PAgP 패킷을 보낼 가능성이 낮은 파일 서버 또는 패킷 분석기와 같은 장치에 포트가 연결된 경우 권장됩니다.
  • 포트 집계 컨트롤 프로토콜(무인 모드 아님)
    - 이 모드는 자동 모드와 동일하지만 EtherChannels를 시작할 때 활성화될 것으로 예상되는 장치에 포트가 연결되어 있을 때 권장됩니다. 자동 모드의 포트는 적합 모드의 다른 포트와 EtherChannel을 구성할 수 있습니다.
  • 포트 집계 컨트롤 프로토콜 적합
    - 이 모드는 Cisco 독점 프로토콜인 PAgP(Port Aggregation Protocol)를 활성화합니다. 포트는 PAgP 패킷을 다른 포트로 보내서 EtherChannel을 구성하기 위한 협상을 시작합니다. 이 "무인" 모드는 PAgP 패킷을 보낼 가능성이 낮은 파일 서버 또는 패킷 분석기와 같은 장치에 포트가 연결된 경우 권장됩니다. 적합 모드의 포트는 적합 모드나 자동 모드의 다른 포트와 EtherChannel을 구성할 수 있습니다.
  • 포트 집계 컨트롤 프로토콜 적합(무인 모드 아님)
    - 이 모드는 적합 모드와 동일하지만 EtherChannels를 시작하는 장치에 포트가 연결되어 있을 때 권장됩니다.
  • 링크 집계 컨트롤 프로토콜(수동)
    - 이 모드는 LACP 장치가 링크의 다른 쪽 끝에서 감지된 경우에만 링크 집계 컨트롤 프로토콜을 활성화합니다. 포트는 EtherChannel 만들기 요청에 응답하지만 협상을 시작하지 않습니다. 포트는 전이중으로 구성해야 합니다.
  • 정적
    - 모든 포트가 협상 없이 EtherChannel에 연결됩니다. 이 모드는 다른 모드에서 요구하는 프로토콜을 원격 장치가 지원하지 않는 경우에 유용할 수 있습니다. 링크 양쪽 끝에 있는 스위치는 켜짐 모드에서 구성해야 합니다.
구성원
채널 그룹에 대해 선택된 포트를 표시합니다.
상태
이 EtherChannel에 참여할 수 있는 포트의 상태를 표시합니다.
사용 가능한 값:
  • 아래로
  • 사용 중
  • 사용 중이 아님
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
EtherChannel
보기의 경우 EtherChannel 그룹을 삭제한 후 보기를 새로 고치려면 이 옵션을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal