DHCP 풀 보기

DHCP 풀
보기를 사용하여 스위치에 대한 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 주소 풀 정보를 봅니다(0 ~ 15개의 풀이 표시될 수 있음). DHCP가 활성화되면 정보가 스위치에서 직접 수집됩니다. 각 행은 단일 인스턴스를 나타내며 인스턴스 값은 연속적이지 않을 수 있습니다.
DHCP 풀
보기를 사용하여 다음을 수행합니다.
  • DHCP 활성화
  • DHCP 스누핑 활성화
  • DHCP 주소 풀 정보 보기
  • 새 DHCP 풀 만들기
  • 기존 DHCP 풀의 속성 편집
  • 기존 DHCP 풀 삭제
팁:
이 데이터는 장치가 온라인이고
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 활성화
가 선택된 경우에만 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal