링 X - 통계 보기 매개 변수

링 X - 통계
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
스위치 DLR 상태
표시되는 요소:
  • 네트워크 토폴로지
    - 스위치가 작동 중인 네트워크 유형입니다
  • 네트워크 상태
    - 네트워크의 현재 상태입니다.
  • 감독자 모드
    - 장치의 감독자 모드가 활성화 또는 비활성화되었는지 여부입니다. 감독자 모드는
    링
    보기에서 구성합니다.
  • MAC 주소
    - 스위치의 MAC 주소입니다.
  • 우선 순위
    - 현재 스위치에 할당된 우선 순위입니다.
  • 포트 1
    - 링의 첫 번째 포트입니다.
  • 포트 2
    - 링의 두 번째 포트입니다.
활성 링 감독자
표시되는 요소:
  • 모드
    - 장치의 감독자 모드가 활성화 또는 비활성화되었는지 여부입니다. 감독자 모드는
    링
    보기에서 구성합니다.
  • 상태
    - 활성 링 감독자의 상태입니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다.
  • MAC 주소
    - 활성 링 감독자의 MAC 주소입니다.
  • IP 주소
    - 활성 링 감독자에게 할당된 IP 주소입니다.
  • 비콘 간격
    - 활성 링 감독자가 해당 링 포트 두 개 모두를 통해 비콘 프레임을 전송하는 빈도입니다. 기본 간격은 400μs입니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다.
  • 비콘 시간 초과
    - 수신 비콘 프레임이 없을 때 시간 초과될 때까지 링 노드가 대기하는 시간입니다. 시간 초과 값은 비콘 간격 값의 2배 이상이어야 하지만 500,000µs를 초과할 수 없습니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다.
  • 우선 순위
    - 활성 링 감독자에 현재 할당된 우선 순위입니다.
  • 링 프로토콜 VLAN ID
    - 링 프로토콜 메시지에서 사용할 VLAN ID입니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다.
스위치 중복 게이트웨이
표시되는 요소:
  • 중복 게이트웨이
    - 중복 게이트웨이가 활성화되었는지 여부입니다.
  • 상태
    - 링 폴트의 현재 조건입니다.
  • 보급 간격
    - 게이트웨이가 보급 메시지를 전송하는 시간 간격(마이크로초 단위)입니다.
  • 보급 시간 초과
    - 수신 보급 메시지가 없을 때 시간 초과될 때까지 노드가 대기하는 기간(마이크로초 단위)입니다.
  • 우선 순위
    - 현재 중복 게이트웨이에 할당된 우선 순위입니다.
  • 학습 프레임 보내기
    - 학습 업데이트 메시지가 활성화되었는지 여부입니다.
  • 업링크 포트 1
    - 중복 게이트웨이의 업링크 포트 1에 사용되는 포트 번호 및 활성화 여부입니다.
  • 업링크 포트 2
    - 중복 게이트웨이의 업링크 포트 2에 사용되는 포트 번호 및 활성화 여부입니다.
활성 중복 게이트웨이
표시되는 요소:
  • MAC 주소
    - 활성 중복 게이트웨이의 MAC 주소입니다.
  • IP 주소
    - 활성 중복 게이트웨이에 할당된 IP 주소입니다.
  • 우선 순위
    - 현재 활성 중복 게이트웨이에 할당된 우선 순위입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal