링 X - 구성원 보기

링 X -
구성원
보기를 사용하여 스위치가 링 감독자일 때 링의 각 장치에 대한 정보를 봅니다. 스위치는 항상 링 구성원 1입니다.
링 X -
구성원
보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 링에 있는 장치 순서를 봅니다.
  • 링에 있는 장치의 IP 주소와 MAC 주소를 봅니다.
  • IP 주소 또는 MAC 주소를 기준으로 구성원을 정렬합니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal