DHCP 보기에 대한 고급 대화 상자 매개 변수
고급
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
DLR DHCP 스누핑 활성화 | 장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR)에 대해 동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 스누핑이 활성화 또는 비활성화되었는지 나타냅니다. 활성화되면 연결된 스위치 이상으로 DHCP 요청 브로드캐스트가 제한됩니다. 따라서 장치는 연결된 스위치에서만 주소 할당을 받습니다. 이 옵션은 VLAN 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.